搜索
FactoryTalk Optix 帮助
OMRON EtherNet/IP 标签
BrowseName
OmronEthernetIPTag
SuperType
标签
(Tag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
符号名称
SymbolName
String
标签的符号地址
最大长度
MaximumLength
Int32
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数
编码
Encoding
Encoding
内存位置内容的解码模式
起始数组索引
StartArrayIndex
UInt32
数组更新模式
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(继承自
标签
)
原始数据类型
OriginalDataType
NodeId
(继承自
标签
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal