搜索
FactoryTalk Optix 帮助
OMRON EtherNet/IP 工作站
BrowseName
OmronEthernetIPStation
SuperType
通信站
(CommunicationStation)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
UInt32
从控制器传输标签的最大字节。0 = 504 字节 (最大值)
IP 地址
IPAddress
String
网络中控制器的唯一地址
端口
Port
UInt16
由 TCP-IP 连接使用的端口数量。它必须与控制器中配置的数量匹配
超时
Timeout
Duration
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
CPU 插槽
CpuSlot
UInt32
CPU 在控制器机架中占用的插槽数量
操作代码
OperationCode
Communication operation code
(继承自
通信站
)
标签
Tags
Folder
(继承自
通信站
)
类型
Types
(继承自
通信站
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal