搜索
FactoryTalk Optix 帮助
ODBC 数据库
表示 ODBC (开放数据库连接) 协议支持的本地或远程数据库的对象
BrowseName
ODBCStore
SuperType
存储
(Store)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DSN
DSN
String
DSN (数据库源名称)
DBMS 类型
Type
DBMS type
数据库服务器的类型
用户名
Username
String
用于访问数据库的用户的名称
密码
Password
Password
用于访问数据库的用户密码
数据库
Database
String
数据库服务器中数据库的名称
服务器
Server
String
网络中数据库服务器的 IP 地址或主机名
TCP 端口
Port
UInt16
数据库服务器的 TCP 端口 (如果为 0,SQL 默认值 = 1433,MySQL 默认值 = 3306)
存储转发已启用
SFEnabled
Boolean
启用存储转发功能
存储转发缓冲区最大大小
SFBufferMaxSize
UInt32
缓冲区中的最大元素数。范围: 1 到 100000
存储转发缓冲区使用情况
SFBufferUsage
UInt32
缓冲区中当前使用的元素数。这是运行时设置的诊断值。
存储转发缓冲区溢出
SFBufferOverflow
Boolean
假 - 指示当前即将到来的数据由缓冲区处理。真 - 指示缓冲区已满,无法容纳更多数据。这是运行时设置的诊断值。
表
Tables
ODBC store table
(继承自
存储
)
最大列名长度
MaxColumnNameLength
UInt32
(继承自
存储
)
最大列计数
MaxColumnCount
UInt32
(继承自
存储
)
数据类型兼容性映射
DataTypeCompatibilityMap
NodeId
(继承自
存储
)
状态
Status
Store status
(继承自
存储
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal