Modbus 工作站
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
最大作业大小 (以字节为单位) | MaximumJobSizeInBytes | 从控制器传输标签的最大字节。0 = 128 字节 (最大值);0 以外的其他值: 限制从控制器传输的最大持续时间,以及从读取到设定值到写入控制器的最大延迟时间 | |
交换字节 | SwapBytes | 对于字类型的数据,这种选择可以交换数据之间的字节。结果是,对于每个任务字类型的数据,FactoryTalk Optix 应用程序和设备之间链接的数据将交换高字节和低字节,反之亦然 | |
交换字 | SwapWords | 对于双字类型的数据,这种选择可以交换数据之间的字。结果是,对于每个任务双字类型的数据,FactoryTalk Optix 应用程序和设备之间链接的数据将交换高位字和低位字,反之亦然 | |
提供反馈