Micro 控制器工作站

控制器对象
BrowseName
MicroControllerStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
IP 地址
IPAddress
控制器的唯一 IP 地址
节点地址
NodeAddress
控制器的唯一串行端口节点
错误校验方法
ErrorChecking
块校验字符 (BCC) 或循环冗余校验 (CRC)
响应超时
Timeout
接收控制器响应所需的最大毫秒数
最多重试次数
MaxRetries
通信请求的最大重试次数,超过此次数后,与控制器的连接被视为失败
连接超时
ConnectionTimeout
与控制器建立套接字连接所用的最长时间 (以毫秒计)
确认超时
ACKTimeout
确认消息传输所用的最长时间 (以毫秒计)
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal