MELSEC Q 标签

BrowseName
MelsecQTag
SuperType
标签(Tag)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
内存区域
MemoryArea
内存位置内容的解码模式
最大长度
MaximumLength
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数
设备编号
NumDevice
能读取/写入标签的内存位置中的地址
位偏移量
BitOffset
编码
Encoding
内存位置内容的解码模式
数组更新模式
ArrayUpdateMode
(继承自标签)
原始数据类型
OriginalDataType
(继承自标签)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal