内存区域

控制器中能读取/写入标签的内存位置
BrowseName
MemoryArea

DisplayName
说明
0
输入继电器 (X)
1
输出继电器 (Y)
2
辅助继电器 (M)
3
状态继电器 (S)
4
计时器电流值 (TN)
5
计数器电流值 (CN)
6
数据寄存器 (D)
7
计时器触点 (TS)
8
计数器触点 (CS)
9
扩展寄存器 (R)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal