远程 InfluxDB 数据库

表示 InfluxDB 的对象
BrowseName
InfluxDBStoreRemote
SuperType
InfluxDBStore(InfluxDBStore)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
服务器
Server
网络中数据库服务器的 IP 地址或主机名
TCP 端口
Port
数据库服务器的 TCP 端口
使用 SSL
UseSSL
使用 SSL
服务器证书
ServerCertificate
服务器证书
存储转发已启用
SFEnabled
启用存储转发功能
存储转发缓冲区最大大小
SFBufferMaxSize
缓冲区中的最大元素数。范围: 1 到 100000
存储转发缓冲区使用情况
SFBufferUsage
缓冲区中当前使用的元素数。这是运行时设置的诊断值。
存储转发缓冲区溢出
SFBufferOverflow
假 - 指示当前即将到来的数据由缓冲区处理。真 - 指示缓冲区已满,无法容纳更多数据。这是运行时设置的诊断值。
Tables
(继承自 InfluxDBStore)
令牌
Token
(继承自 InfluxDBStore)
组织
Organization
(继承自 InfluxDBStore)
存储桶
Bucket
(继承自 InfluxDBStore)
最大列名长度
MaxColumnNameLength
(继承自存储)
最大列计数
MaxColumnCount
(继承自存储)
数据类型兼容性映射
DataTypeCompatibilityMap
(继承自存储)
状态
Status
(继承自存储)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal