搜索
FactoryTalk Optix 帮助
本地 InfluxDB 数据库
表示本地 InfluxDB 的对象
BrowseName
InfluxDBStoreLocal
SuperType
InfluxDBStore
(InfluxDBStore)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
保留期
RetentionPeriod
Duration
数据在数据库中保留的持续时间 (以秒为单位)。秒的小数部分将被忽略。默认持续时间为 0,表示无限期保留。
Username
Password
Password
Password
Token
Password
Organization
String
Bucket
String
表
Tables
InfluxDB store table
(继承自
InfluxDBStore
)
最大列名长度
MaxColumnNameLength
UInt32
(继承自
存储
)
最大列计数
MaxColumnCount
UInt32
(继承自
存储
)
数据类型兼容性映射
DataTypeCompatibilityMap
NodeId
(继承自
存储
)
状态
Status
Store status
(继承自
存储
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal