项目文件夹

BrowseName
ProjectFolder
SuperType
文件夹(FolderType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
本地化
Localization
身份验证
Authentication
密码策略
PasswordPolicy
报警配置
AlarmConfiguration

事件

项目加载事件
运行时权利已过期
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal