数据记录器

以固定的时间间隔或根据命令对一个或多个变量的值进行采样,并将其存储在数据库中
BrowseName
DataLogger
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
采样模式
SamplingMode
无: 已禁用自动记录,可以通过调用采样方法进行记录;定期: 定期记录所有选定变量的值;值变化: 仅定期记录相对于前一次采样发生变化的选定变量的值
采样周期
SamplingPeriod
在定期模式下,两次采样之间的时间间隔,单位为小时,精度为毫秒
轮询时间
PollingPeriod
在值变化模式下,两次采样之间的时间间隔,单位为小时,精度为毫秒
记录每个变量的操作代码
LogVariableOperationCode
(仅用于从控制器读取变量) 启用/禁用控制器读取的操作代码的存储。如果已启用,则在数据库中为每个变量添加相应列
记录每个变量的时间戳
LogVariableTimestamp
启用/禁用每个样本时间戳的存储。如果已启用,则在数据库中为每个变量添加相应列
记录本地时间
LogLocalTime
除了 UTC+0 中的日期和时间外,启用/禁用本地日期和时间 (事件或会话的本地时间属性) 的记录
默认死区模式
DefaultDeadBandMode
(仅用于值变化采样模式) 用于计算值相对于前一次采样所发生变化的方法,在此范围内不进行采样。适用于没有特定死区模式的所有变量。无: 任何变化;绝对: 变量值的绝对变化;百分比: 变量值的百分比变化
默认死区值
DefaultDeadBandValue
(仅用于值变化采样模式) 死区间隔的值。例如,如果值为 5,记录器将对其值相对于前一次采样的绝对或百分比变化至少为 ± 5 的变量进行采样
存储
Store
用于存储采样数据的数据库
表名
TableName
用于存储采样数据的数据库表的名称
要记录的变量
VariablesToLog
要对其采样的变量对象的集合

方法

记录
BrowseName
Log
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal