搜索
FactoryTalk Optix 帮助
动态链接
BrowseName
DynamicLink
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
父数组索引
ParentArrayIndex
UInt32
如果父变量是数组,则将动态连接的操作限制为父变量的单个元素。默认值 (-1) 表示尚未设置
模式
Mode
Dynamic link mode
拉取
IsPull
Boolean
如果为真,则对象处于拉取模式
工程单位传播
EUMode
Engineering unit propagation
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal