VariableChanged 事件

BrowseName
VariableChangedEventDispatcher
SuperType
VariableCondition 事件调度程序(VariableConditionEventDispatcher)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
变量 NodePath
VariableNodePath

事件

VariableValueChanged 事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal