搜索
FactoryTalk Optix 帮助
工程单位转换器
BrowseName
EUConverter
SuperType
转换器
(Converter)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
原始最小值
RawMin
Double
要转换的最小输入值
原始最大值
RawMax
Double
要转换的最大输入值
标定最小值
ScaledMin
Double
已转换单位的最小值
标定最大值
ScaledMax
Double
已转换单位的最大值
源
Source
Number
动态链接模式
Mode
Dynamic link mode
(继承自
转换器
)
拉取
IsPull
Boolean
(继承自
转换器
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal