用户

BrowseName
UserType
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
密码
Password
区域设置
LocaleId
区域设置标识符
语言
Language
语言标识符
计量系统
MeasurementSystem
计量系统单位
Domain
用户的 Windows 域
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal