搜索
FactoryTalk Optix 帮助
密码策略
BrowseName
PasswordPolicy
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
最长密码期限
MaximumPasswordAge
UInt16
在用户必须更改密码之前密码可以使用的天数
强制执行密码历史
EnforcePasswordHistory
Byte
在重用旧密码之前必须与用户帐户关联的唯一新密码的数量
最短密码期限
MinimumPasswordAge
UInt16
在用户可以更改密码之前必须使用密码的天数
最短密码长度
MinimumPasswordLength
Byte
构成用户帐户密码的最少字符数
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal