CODESYS 工作站

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
网关 IP
GatewayIP
网络中可用的有效 CODESYS 网关的 IP 地址;通常是控制器的 IP 地址
端口
Port
用于连接控制器的 TCP/IP 端口。您可以从 CODESYS PLC 编程环境获取值: 从“联机”菜单,选择“通信参数”
设备名称/地址
PLCAddress
CODESYS 控制器设备名称或其 IP 地址。IP 地址可以引用同一台使用本地 IP 地址或 localhost 运行驱动程序的机器
超时
Timeout
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal