单一偏差报警

监控与物理变量设定值的偏差。当所监控变量值的偏差等于或大于设置值时激活。当连续达到多个偏差限值时,仅在达到最后一个限值时发出告警信号
BrowseName
ExclusiveDeviationAlarmController
SuperType
单一限值报警(ExclusiveLimitAlarmController)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
设定值
Setpoint
所监控变量的理想值
上上限
HighHighLimit
(继承自限值报警)
上限
HighLimit
(继承自限值报警)
下限
LowLimit
(继承自限值报警)
下下限
LowLowLimit
(继承自限值报警)
活动
Active
(继承自限值报警)
消息
Message
(继承自限值报警)
已启用
Enabled
(继承自 AlarmController)
自动确认
AutoAcknowledge
(继承自 AlarmController)
自动证实
AutoConfirm
(继承自 AlarmController)
输入变量
InputValue
(继承自 AlarmController)
严重性
Severity
(继承自 AlarmController)
定时搁置最长持续时间
MaxTimeShelved
(继承自 AlarmController)
定时搁置预设持续时间
PresetTimeShelved
(继承自 AlarmController)
最后一个事件
LastEvent
(继承自 AlarmController)
已搁置
Shelved
(继承自 AlarmController)
已抑制
Suppressed
(继承自 AlarmController)
已锁存
Latched
(继承自 AlarmController)
锁存已启用
LatchingEnabled
(继承自 AlarmController)

事件

ExclusiveDeviationAlarmType
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal