搜索
FactoryTalk Optix 帮助
死区间隔配置
死区有助于防止因控制系统中的振荡而对值快速进行连续采样。
采样类型
死区设置
与上一样本相比发生任何变化
默认死区模式
=
无
与上一样本相比所发生变化的绝对值等于或大于特定值
默认死区模式
=
绝对值
用户指定的
默认死区值
与上一样本相比所发生变化的百分比值等于或大于特定值
默认死区模式
=
百分比
用户指定的
默认死区值
设置死区间隔
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal