记录器

记录器对象会记录数据并将数据存储到数据库中。
FactoryTalk Optix
提供两种类型的记录器:
  • 数据记录器
    。按固定时间间隔或根据需要对一个或多个变量的值进行采样。数据记录器的死区属性允许对照先前的变量采样值对变量进行采样。将记录器配置为在读取控制器时将操作代码存储在数据库中。
  • 事件记录器
    。记录由以下任一功能生成的一种或多种事件类型的属性:
    • 特定节点和/或其子节点
    • 项目中的任何节点
数据记录器和事件记录器数据显示在表中。
对于事件审计日志,可以记录用户在运行时执行的操作。可以使用此数据执行质量检查或验证应用程序。事件记录器可以记录的操作包括:
  • 写入变量
  • 编辑节点属性
  • 创建和删除节点
  • 执行方法
  • 登录和注销
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal