创建模板

使用模板可以创建具有相似属性的对象、对象类型和变量。
  1. 选择
    模板库
  2. (可选)在
    中,选择
    Configure
    ,然后选择
    保留库元素的路径
    小贴士:
    默认情况下,如果导入具有依赖项的模板,则会在导入模板的父节点中创建对象。保留库元素的路径允许您将模板依赖项导入其原始节点中。
    例如,启用
    保留库元素的路径
    后,如果导入的小组件取决于
    模型
    文件夹中的对象,则将在
    模型
    文件夹中重新创建对象。
  3. 将节点从
    项目视图
    拖到
    模板库
    的一个库中。
    例如,拖动对象、对象类型、变量或小组件。
  4. 如果出现提示,请解决对象类型冲突。
    当新模板的对象类型与现有模板的对象类型重复时,会发生类型冲突。
    要解决对象类型冲突,请选择以下任一选项:
    • 跳过
      。不更新特定对象类型。保留项目中现有的对象类型。
    • 替换
      。将特定的现有对象类型替换为新的对象类型。
    • 重命名
      。使用唯一名称重命名特定的新对象类型。保留现有对象类型。
    • 全部跳过
      。不更新任何对象类型。保留项目中现有的对象类型。
    • 全部替换
      。将所有现有对象类型替换为新的对象类型。
    • 全部重命名
      。使用唯一名称重命名所有对象类型。保留现有对象类型。
  5. (可选)选择该模板并输入其说明。
    例如,解释如何使用或实现对象、对象类型、变量或小组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal