导入模板

导入模板

将模板放置在
项目视图
中的节点中,以将对象、对象类型或变量添加到项目。
小贴士: 如果模板为图形对象,则可将该图形元素从库中拖到编辑器中。
  1. 从主工具栏中,选择
    模板库
  2. (可选)在
    中,选择
    Configure
    ,然后选择
    保留库元素的路径
    小贴士:
    默认情况下,如果导入具有依赖项的模板,则会在导入模板的父节点中创建对象。保留库元素的路径允许您将模板依赖项导入其原始节点中。
    例如,启用
    保留库元素的路径
    后,如果导入的小组件取决于
    模型
    文件夹中的对象,则将在
    模型
    文件夹中重新创建对象。
  3. 以下任一选项:
    • 将模板从库中拖到
      项目视图
      中的节点中。
    • 将图形对象模板从
      拖动到编辑器或
      项目视图
      中。
  4. 如果模板为对象类型,则选择以下任一选项:
    • 作为类型导入
      。将基于模板的对象类型添加到项目中。
    • 作为实例导入
      。将基于模板的对象实例添加到项目中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal