搜索
FactoryTalk Optix 帮助
编辑图像
编辑画布上的图像,以编辑图像对象中显示的图片。
从
项目视图
中,双击
MainWindow (type)
,以在单独的选项卡中打开编辑器。
在画布中,双击要更改的图像。
提醒事项:
此外,要从
项目视图
编辑图像,还可以在
项目视图
中双击图像以打开编辑器中的选项卡。
在
选择文件
中,选择要显示的图像,然后选择
选择
。
小贴士:
如果
选择文件
中未显示该图像,请选择
导入文件
,并在
导入文件
中选择要导入的图像,然后选择
选择
。
图像
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal