放大和缩小趋势图
可以缩放趋势图表的 X 轴和 Y 轴以关注特定的数据。同时或单独放大和缩小趋势图轴。缩放功能仅适用于
普通
和时间范围
趋势模式。- 要缩放趋势图:
- 使用双指缩放手势。
- 将鼠标指针放在趋势图表的关注区域并向前或向后滚动。
- 选择趋势图表,然后选择+或-。
- 要仅缩放 X 轴,将鼠标指针放在趋势图中的任意位置,按住,然后向上或向下滚动。Ctrl
- 要仅缩放 Y 轴,将鼠标指针放在趋势图中的任意位置,按住,然后向上或向下滚动。Alt
缩放
提供反馈