搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加趋势笔开关
添加用于切换趋势笔可见性的开关或复选框。
先决条件
配置趋势
。
添加趋势笔开关
创建一个布尔变量。请参见
创建变量
。
创建一个
开关
或
复选框
对象。请参见
从类型创建图形对象
。
选择该
开关
对象,并在
活动
和布尔变量之间创建动态链接。请参见
创建动态链接
。
选择该
趋势
对象,然后在所需的
趋势笔#
下面,在
已启用
和布尔变量之间创建动态链接。请参见
创建动态链接
。
趋势
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal