配置迷你图

配置要在迷你图对象中显示的数据源。调整迷你图对象属性。
重要提示: 请勿将折线用作迷你图的容器。
  1. 项目视图
    中,右键单击要包含
    迷你图
    对象的节点,然后选择
    新建
    数据控件
    迷你图
  2. 属性
    中,在
    笔值
    与拟获取数据的节点或数据库之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. (可选)配置迷你图属性:
    • 笔颜色
      。迷你图笔颜色。
    • 笔粗细
      。迷你图笔粗细。
    • 时间窗口
      。迷你图时间范围。
    • 刷新时间
      。迷你图刷新时间。
    • Y 轴最大值
      。Y 轴的最大值。
    • Y 轴最小值
      。Y 轴的最小值。
    • 范围上限
      。范围的上限值。
    • 范围下限
      。范围的下限值。
    • 范围颜色
      。范围背景颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal