配置柱状图

配置用于从项目节点或数据库获取数据的
柱状图
对象。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    数据控件
    柱状图
  2. 属性
    中,在
    模型
    属性和节点之间创建动态链接。
    所选节点
    示例查询
    组合框
    数据库对象
    SELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50
    数据库表中包含的值。
    项目节点
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"
    所有直接子节点的特性值或属性值。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. (可选)通过设置
    ItemKind
    来指定要在对象中显示的项类别。
    小贴士:
    ItemKind
    属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个文件夹节点,而且该节点包含多个具有
    Motor
    对象类型的实例,则会通过引用类型 自动设置
    ItemKind
    。在这种情况下,显示的值是不同实例( 等等)的特性或属性。
  4. 通过在
    标签
    和变量参数(如 )之间创建动态链接来配置图表标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal