在运行时管理数据网格列

在运行时,显示/隐藏数据网格列或对数据网格列进行排序,以自定义数据的显示方式。
  • 要隐藏数据网格列,请选择右上角的
    ,然后选择要隐藏的列旁边的
  • 要显示已隐藏的数据网格列,请选择右上角的
    ,然后选择要显示的列旁边的
  • 要对列重新排序:
    1. 选择右上角的
      并选择要重新排序的列。
    2. 选择
      ,以将所选列上移或下移。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal