配置数据网格
将数据网格配置为显示项目节点或数据库中的数据。
- 在项目视图的UI中,右键单击一个容器,然后选择 。
- 在属性中,在模型属性和节点之间创建动态链接。所选节点组合框数据库对象数据库表中包含的值。项目节点所有直接子节点的特性值或属性值。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- (可选)通过设置ItemKind来指定要在对象中显示的项类别。小贴士:ItemKind属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。例如,如果模型基于一个文件夹节点,而且该节点包含多个具有Motor对象类型的实例,则会通过引用类型Motor自动设置ItemKind。在这种情况下,显示的值是不同实例(Motor1、Motor2、Motor3等等)的特性或属性。
- 通过选择列旁边的来向网格中添加列。
- 通过设置文本和标题属性值来配置列。
- (可选)在事件中,将选择已更改与刷新方法关联。每次与对象交互时,对象中包含的条目都会刷新。
- (可选)通过设置排序顺序和排序依据值对项进行排序。
数据网格
提供反馈