Web 浏览器

此对象用于在运行时显示嵌入式 Web 浏览器。可以将 Web 浏览器元素添加到任何容器中以显示 Web 内容。
小贴士:
出于安全考虑,要使用 Web 画面引擎查看 Web 浏览器对象内具有自签名 SSL 证书的网站,必须先在同一浏览器的另一个选项卡中打开该网站,然后在该选项卡中批准证书。然后,可以转到 WebUI 选项卡并重新加载页面,以显示自签名 SSL 网站。仅当网站包含允许嵌入的内容安全策略时,才能在 WebUI 会话上的 Web 浏览器中打开。  请参见证书错误

使用案例

显示由 Web 服务器公开的 HTML 内容。
小贴士: Web 浏览器在运行时也
只能显示 MP4 格式的视频。

示例

提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal