搜索
FactoryTalk Optix 帮助
滚动视图
一个面板,当内容在一个面板中容纳不下时,可以滚动显示内容。
操作
滚动视图支持:
触控和多点触控手势。平移或双指缩放。
键盘和鼠标操作,用于放大或缩小。
Ctrl
Scroll wheel
或
Shift
Scroll wheel
。
使用案例
显示大于主应用程序容器的概述信息、绘图或其他项。
示例
容器
滚动视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal