搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加画面类型
在
画面
文件夹中创建画面类型。
先决条件
添加画面文件夹
。
在
项目视图
中,右键单击
画面
,然后选择
新建
画面
。
(可选)在
属性
中,设置画面类型属性。
小贴士:
默认情况下,每个新画面都会拉伸以覆盖整个父对象。
有关更多信息,请将光标悬停在属性上。
该画面类型的每个实例都使用这些属性作为默认属性。
(可选)将对象添加到画面类型。
该画面类型的每个实例均包括该画面类型的子对象。画面实例继承的对象无法从画面类型中移除。
添加画面实例
。
画面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal