搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置下拉按钮
通过将
下拉按钮
对象与容器对象类型相链接来配置下拉按钮对象。
在
项目视图
中,创建选择下拉按钮时要显示的容器对象类型。
有关更多信息,请参见
创建图形对象类型
。
例如,创建面板类型。
在
项目视图
的
UI
中,右键单击一个容器,然后选择
新建
容器
下拉按钮
。
在
属性
中,在
面板
属性和容器对象类型之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
下拉按钮
下拉
下拉按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal