延迟按钮
生成用于执行方法的事件。包含 MouseLongPress 事件。
事件
使用以下按钮事件触发方法:
事件 | 在运行时执行以下操作时生成 |
---|---|
MouseLongPress 事件 | 单击或触按对象 延迟 属性中指定的时间。 |
MouseClick 事件 | 单击或触按对象,然后释放对象。 |
MouseDown 事件 | 单击或触按对象。 |
MouseUp 事件 | 释放对象的单击或触按。 |
示例
默认延迟按钮

提供反馈