扩展属性

使用扩展属性向标签和数据类型添加额外信息。
扩展属性有助于减少要创建的标签数量。如果为单个标签配置了扩展属性,则可使用此标签的扩展属性显示标签的名称、说明、工程单位、限制和状态值。
扩展属性包括:
名称
标签或数据类型的名称,限制为 40 个字符。
说明
标签或数据类型的说明,限制为 128 个字符。
工程单位
与标签或标签结构或数组成员相关联的计量单位,例如摄氏度、磅和每平方英寸磅数。工程单位限制为 80 个字符。
最小值
标签、标签结构或数组成员的最小(低)值。将“最小值”与“最大值”属性一起使用,为 DINT、INT、LINT、SINT、REAL、LREAL、UDINT、UINT、ULINT 和 USINT 标签创建上限和下限。“最小值”属性值必须小于或等于“最大值”属性值。
最大值
标签、标签结构或数组成员的最大(高)值。将“最大值”与“最小值”属性一起使用,为 DINT、INT、LINT、SINT、REAL、LREAL、UDINT、UINT、ULINT 和 USINT 标签创建上限和下限。“最大值”属性值必须大于或等于“最小值”属性值。
状态 0
与标签、标签结构或数组成员相关的“状态 0”标识符。将“状态 0”与“状态 1”属性一起使用,可描述 BOOL 标签的两种状态。例如,State0 表示开始状态,State1 表示停止状态。该标识符限制为 80 个字符。
状态 1
与标签、标签结构或数组成员相关的“状态 1”标识符。将“状态 1”与“状态 0”属性一起使用,可描述 BOOL 标签的两种状态。该标识符限制为 80 个字符。
所选标签可用的扩展属性取决于标签的数据类型。HMI 设备不显示别名 Logix Designer 标签的传递扩展属性。
小贴士:
在使用联机标签导入时,才能使用包含空值的工程单位、状态0 和状态1 扩展标签属性。指定默认值,以使该属性可用于脱机和联机标签导入。
PlantPAx 过程指令的扩展属性仅在使用联机标签导入时可用。将来的 Logix 版本将支持脱机标签导入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal