编辑动态链接

编辑动态链接,以更改源变量或解析已断开或未解析的链接。插入占位符(如 {0}),使链接成为动态链接。在属性中,断开的链接会显示为 ,而未解决的链接会显示为 。未解析的动态链接在设计时无法解析,但在运行时(例如,当设置通过面板加载器的动态链接时)有效。
要编辑动态链接,可以手动编辑该链接并选择新源,也可以将新源拖到
属性
中的动态链接上。
  • 要手动编辑动态链接,请执行以下操作:
    1. 属性
      中,将鼠标悬停在动态链接上,然后选择
      Edit
    2. 编辑路径,然后按
      小贴士: 您可以编辑别名索引。
  • 要通过选择新源来编辑动态链接,请执行以下操作:
    1. 属性
      中带有动态链接的属性中,选择属性中的链接或选择
      更改动态链接
    2. 在动态链接浏览器中,选择一个节点来充当值属性的源。
    3. (可选)在
      属性
      中,选择要应用于所选节点的 OPC UA 属性。例如,选择
      BrowseName
      DisplayName
    4. (可选)在
      格式
      中,选择要应用于所选变量的格式。
    5. (可选)在
      数组索引
      中,选择所选变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
    6. 位索引
      中,选择用于访问所选变量的指定位的索引。
    7. (可选)要创建复杂动态链接,请选择
      高级
      提醒事项: 有关更多信息,请参见创建复杂动态链接
    8. 选择
      选择
  • 要通过拖动新源来编辑动态链接,请将新源拖到
    属性
    中的现有动态链接上。
  • 要还原已为其选择了相应变量的动态链接,请右键单击属性值,然后选择
    还原链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal