显示数据库表数据

可以通过将数据库表拖到
数据网格
对象中来显示数据库表中存储的数据。
  1. 显示数据库表数据
  2. 项目视图
    中,右键单击一个节点,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
    例如,右键单击
    MainWindow (type)
  3. 双击
    数据网格
    对象以在编辑器中将其打开。
  4. 项目视图
    中,选择
    数据库
    对象。
  5. 属性
    中,将数据库表拖到编辑器中的
    数据网格
    对象中。
    数据网格
    对象显示数据库表中存储的数据。
  6. (可选)要在运行时显示实时更新的数据,请调用
    数据网格
    对象的
    更新
    方法。
    小贴士: 可以将
    更新
    方法与
    按钮
    对象的
    MouseClick 事件
    相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal