搜索
FactoryTalk Optix 帮助
设置控制器的动态变量轮询时间
设置在运行时从控制器读取标签值的时间间隔。
在
项目视图
中,选择
NativePresentationEngine
或
WebPresentationEngine
。
有关更多信息,请参见
画面引擎
。
在
属性
中,设置
动态变量轮询时间
。
小贴士:
以 HHHH:MM:SS.MS 格式设置两次采样之间的轮询时间。
通信驱动程序
时间间隔
间隔
轮询时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal