组织所导入的标签

按文件夹对导入的标签进行组织。导入的标签在移到其他文件夹之后,将与控制器保持同步。
重要提示: 对于结构化标签中包含的标签,
Rockwell Automation
不建议进行分离和重组,原因在于,如果重新同步标签,则会恢复初始标签结构。
先决条件
  1. 组织所导入的标签
  2. 项目视图
    中,导航到
    通信站
    下的
    标签
  3. 要创建文件夹,请右键单击
    标签
    对象,然后选择
    新建
    文件夹
  4. 将导入的标签拖到该文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal