配置身份验证模式

更改默认的身份验证模式,以允许本地用户和域用户在运行时登录。
先决条件
要允许 Active Directory 用户进行身份验证,请执行以下操作之一:
  • 获取 Active Directory 域名和服务器地址。
  • 确保
    Windows
    客户端已加入到 Active Directory 域。
要允许 LDAP 用户进行身份验证,请获取:
  • LDAP 服务器地址
  • 从 Active Directory 服务器或从域中的计算机导出的 Base64 CA 证书文件
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio
不支持 LDAP over SSL (LDAPS)。
  1. 配置身份验证模式
  2. 项目视图
    中,选择根节点。
  3. 属性
    中,展开
    身份验证
    ,然后在
    身份验证模式
    中选择身份验证类型:
    • 仅限模型
      。在
      FactoryTalk Optix Studio
      中创建的用户。
    • 仅限本地
      。本地计算机用户。
    • 仅限域
      。Active Directory 和 LDAP 用户。
    • 域和本地
      。Active Directory、LDAP 和本地计算机用户。
    • 域、本地和模型
      。Active Directory 和 LDAP 用户、本地计算机用户和在
      FactoryTalk Optix Studio
      中创建的用户。
    • OAuth 2.0
      。使用 OAuth 2.0 协议授权的用户。 
  4. 配置所选身份验证模式的属性。
    有关更多信息,请参见身份验证属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal