搜索
FactoryTalk Optix 帮助
小组件中的别名
当设计小组件时,必须在小组件中创建一个别名。
引用节点(通常是对象类型,如电机类型)通过别名的
类别
属性进行设置。引用节点以图形方式表示小组件中的节点结构。您可以通过动态链接引用节点的节点来设置小组件中的属性和变量。
在小组件的每个实例中,动态链接的来源由别名的源节点确定。例如,
MotorWidget1
可能会显示
Motor1
的值。
别名
小组件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal