搜索
FactoryTalk Optix 帮助
设置报警的动态变量轮询时间
可以设置从 OPC UA 服务器读取变量值和从控制器读取标签值之间的时间间隔。
在
项目视图
中,选择根项目节点。
在
属性
中,设置
动态变量轮询时间
。
小贴士:
以 HHHH:MM:SS.MS 格式设置两次采样之间的轮询时间。
报警
轮询时间
动态变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal