搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建动态报警消息
创建在报警处于活动状态时,在运行时出现的报警消息。例如,创建消息来指示在报警处于活动状态时流速或流量低至危险水平。
先决条件
创建报警
创建动态报警消息
在
项目视图
中,选择报警。
在
属性
的
消息
中,选择
添加动态链接
,然后选择
高级
。
在
动态链接编辑器
的
消息
中,选择
,然后选择
字符串格式器
。
在
动态链接
中,选择
更改动态链接
。
将报警的
输入值
指定为动态链接源。
在
格式
中,输入报警消息的文本,并使用占位符
{0}
来标识源变量的值。
根据需要选择
以设置链接方向。
报警
翻译报警消息
报警消息
字符串格式器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal