创建报警管理器和报警汇总

创建
报警管理器
报警汇总
小组件,来显示项目中报警的基本信息。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
    模板库
  2. 模板库
    中,选择
    Widgets
  3. 组件
    下面,将
    报警小组件
    拖到
    UI
    文件夹下的一个文件夹中。
    AlarmSummary# (type)
    AlarmManager# (type)
    将出现在文件夹中。
  4. 模板库
    中,选择
    关闭
  5. (可选)在编辑器中,配置两个小组件的属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal