报警汇总

使用
报警汇总
小组件可以显示有关项目中所有保留且当前未搁置的报警的基本信息。

概述

使用
报警汇总
可以:
  • 确认报警
  • 禁用报警
  • 搁置报警
  • 对报警进行排序
  • 筛选报警
  • 查看报警详细信息
  • 重置锁存报警
  • 证实报警
  • 抑制报警
  • 查看报警计数汇总
报警汇总
小组件显示以下信息列:
报警汇总表列
说明
优先级
报警优先级。以下值可用:
  • 紧急
状态
报警状态。以下值可用:
  • 正常
  • 活动报警、已确认、已证实
  • 活动报警、已确认、未证实
  • 活动报警、未确认、未证实
事件时间
报警条件或子条件变为当前显示的状态的时间。
条件名称
显示报警条件。“条件名称”字段显示的值取决于报警逻辑
已证实
指定是否已证实报警
名称
生成报警事件的报警对象的名称。
消息
与报警事件关联的消息。例如,如果 HH 处于活动状态,则将显示 HH 专用消息。在报警详细信息弹出窗口中,显示优先级较高的消息。
源变量
事件监测的变量。
属性
中,可以选择显示哪些报警汇总表列,并可禁用或隐藏特定按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal