报警管理器
报警管理器
小组件会列出系统中配置的所有报警及其当前状态。可以使用该小组件监控 HMI 设备上的报警并与之交互。概述
报警表包含示例数据,代表报警表可能显示的数据。示例数据会将平均长度的数据插入到报警表的默认列中。将显示示例数据,以配置报警表。
报警管理器显示所有报警,您可以获取每个报警的更多详细信息。在报警汇总中,根据筛选器的不同,只能看到活动的报警和未确认的报警。
默认情况下,报警管理器列表按报警
名称
排序。报警汇总显示需要操作员交互的当前报警。报警管理器会显示所有报警(甚至包括当前不是“活动报警”的报警)。如果要取消搁置、解除抑制或重新启用已不再显示在报警汇总上的报警,该管理器非常有用。
使用报警管理器可以:
- 禁用报警;
- 启用报警;
- 选择报警;
- 搁置各个报警条件;
- 搁置整个报警(所有条件);
- 对报警进行排序和筛选;
- 查看报警;
- 查看报警条件详细信息;
- 查看报警质量;
- 取消搁置报警条件;
- 取消搁置报警;
- 抑制;
- 解除抑制;
- 重置报警计数;
报警管理器
小组件显示以下信息列:列 | 说明 |
|---|---|
状态 | 报警状态。以下值可用:
|
已证实 | 指定是否已证实报警 |
禁止状态 | 应用于用来禁用报警的报警的值。当报警具有多个禁止状态时,最高禁止状态的图标会显示在表中。如果没有图标显示,则表明报警质量良好,未被禁用、抑制或搁置。 |
持续时间 搁置时间 | 显示经过的搁置时间。 |
到期时间 | 显示报警到期的时间。 |
名称 | 生成报警事件的报警对象的名称。 |
源变量 | 事件监测的变量。 |
在
属性
中,可以选择显示哪些报警汇总表列,并可禁用或隐藏特定按钮。提供反馈