报警详细信息视图
可以在
报警汇总
或报警管理器
中打开报警详细信息
视图,以显示选定报警的详细信息。报警变量 | 说明 |
|---|---|
当前状态 | 报警汇总的当前状态。“当前状态”字段显示的值取决于报警逻辑。 |
消息 | 与报警事件关联的消息,在报警处于活动状态时显示。显示适用的最高报警状态的消息。 |
状态 | 状态显示报警的所有条件的组合。如果报警中的任何条件为“活动报警”或“未确认”,则报警显示为“活动报警”或“未确认”。 |
严重性 | 映射到分配的报警条件优先级的数字值。 1-250(低) 251-500(中) 501-750(高) 751-1000(紧急) |
已证实 | 在报警已证实时显示。 |
未证实 | 在报警未证实时显示。 |
禁止状态 | 当报警具有多个禁止状态时,最高禁止状态的图标会显示在表中。如果没有图标显示,则表明报警质量良好,未被禁用、抑制或搁置。 |
名称 | 生成报警事件的报警对象的名称。 |
源变量 | 由事件监测的变量。 |
质量 | 在出现故障报警时显示故障信息。 好 - 报警未处于故障状态 差 - 报警处于故障状态:无法访问控制器或 IBA/TBA 的 InFaulted 变量设置为真。 |
事件时间 | 报警事件发生的日期和时间。 |
活动报警时间 | 选定报警进入“活动报警”状态的时间。 |
报警解除时间 | 选定报警进入“正常”或“报警解除”状态的时间。 |
搁置持续时间 | 选定报警条件被搁置的默认时间,以防止新状态更改的通知。搁置持续时间将分配给项目中的报警 |
最长搁置时间 | 报警可搁置的最长时间。 |
搁置时间 | 选定报警被搁置的时间。 |
取消搁置时间 | 选定报警被取消搁置的时间。如果报警当前已搁置,则这是在搁置持续时间到期后自动取消搁置报警的时间。 |
启用时间 | 选定报警被启用的时间。 |
禁用时间 | 选定报警被禁用的时间。 |
抑制时间 | 选定报警被抑制的时间。 |
解除抑制时间 | 选定报警解除抑制的时间。 |
提供反馈