自定义报警类型

可通过配置报警的其他属性创建自定义报警类型。
自定义报警类型会在
报警网格
中显示额外的列。例如,创建其他报警属性,使
报警网格
显示受报警影响的机械系统的名称。
创建自定义报警类型可通过重用来提高效率和一致性。可通过创建报警类型的实例重用报警。例如,您有一台带有多个温度检测器的机器。您无需为每个检测器都配置单独的报警,而只需配置
TemperatureAlarm
报警类型并为该报警类型创建
DetectorID
属性。将检测器连接到受监测变量。
报警网格
中创建
TemperatureAlarm
报警实例时,可以按机器的特定
DetectorID
筛选报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal