搜索
FactoryTalk Optix 帮助
查看 OPC UA 服务器显示的报警
查看 OPC UA 服务器显示的报警,以使用由符合 OPC UA 的生产系统共享的报警标签。然后,您可以查看报警并使用不同供应商的报警标签。
在
项目视图
中,右键单击
OPC-UA
,然后选择
新建
OPC UA 客户端
。
在
客户端
下的
属性
中,在
事件
中选择
报警
。
报警网格
OPC UA
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal