创建报警筛选器

在运行时筛选报警可仅显示特定报警。创建文本框来筛选所显示的报警。
先决条件
  1. 创建报警筛选器
  2. 文本框
    放在编辑器上。
  3. 项目视图
    中,展开
    报警网格 (type)
    ,然后选择
    AlarmsDataGrid
    对象。
  4. 属性
    查询
    中,选择
    添加动态链接
  5. 中,展开
    报警网格 (type)
    ,然后选择
    查询
  6. 选择
    选择
  7. 属性
    中的
    查询
    中,键入查询。
    小贴士: 在查询中输入一个变量,如
    SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > 5
    ,其中
    5
    是变量。输入变量的占位符,如
    SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > {0}
    ,其中
    {0}
    是变量。例如,在由多台机器组成的系统中,要按
    MachineID
    筛选报警,可以使用
    SELECT * FROM Model WHERE MachineID=001
    查询来显示 MachineID = 001 的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal